This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:RT Linux 性能基准测试数据缺少单位

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618879/linux-rt-linux-performance-benchmark-figures-are-missing-units

工具/软件:Linux

您好、香榭丽舍

在 RT Linux 性能网页上,许多带有基准测试数据的表都缺少单位。 请添加此信息。 尤其是延迟表。 这个周期、秒、...

谢谢、此致、

1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的。 我将通知工厂团队更新 Wiki。

    此致、
    Yordan