This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 TCI6614上将 CIC3配置为 AINTC

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615260/how-to-config-cic3-to-aintc-on-tci6614

有关将 CIC3_OUT0~CIC3_OUT32的中断事件从 CIC3 (芯片中断控制器)交换到 AINTC (Arm
中断控制器)。

例如如何使 GPINT0 (CIC3:事件编号33)成为 AINTC 的事件
事件编号94~126?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否对此问题有一些解决方案?已经过了4天~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanwen、您好!

    CIC 与路由器类似、可将输入系统事件分配到输出主机事件。 您可以在 CIC3寄存器中定义输出事件。 请在"KeyStone 架构 芯片中断控制器(CIC)"中查找更多信息和寄存器定义。

    有关 AINTC 事件编号、您可以查看 TCI6614数据表中的表8-39。

    表8-43中定义了 CIC3事件输入。

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一个包含"在 CIC3寄存器中定义输出事件"操作的源代码吗?如果 TCI6614有演示代码、您能给我展示它们的路径吗? 谢谢