This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3715:NAND 读取访问

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625831/linux-am3715-nand-read-access

器件型号:AM3715

工具/软件:Linux

您好!

Nand 访问只能在单个字节/字访问中完成吗?

根据代码,似乎总是这样,但是否也没有完整的页面读取访问权限?

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我正在使用 u-boot 2009.11.psp03.00.01.06.SDK 和 x-loader 1.46.psp03

    您也可以在此处查看我对另一个问题的答复(我已回答您的问题、但我在这里没有得到任何答复):

    e2e.ti.com/.../624426

    非常感谢、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人?