This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:66AK2H14

Guru**** 2559950 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625793/66ak2h14-66ak2h14

器件型号:66AK2H14

您好!

我选择使用66AK2H14进行图像处理,该部件需要 SRIO IP 来连接 FPGA。 SRIO IP 的成本大约为~25K$!!!

TI 是否有其他选择?

TI 是否具有此类 IP 的专有性?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、至少 Xilinx PCIe IP 内核附带标准封装。 不过、在 FPGA 端控制 PCIe 应用仍然是一项挑战。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。
    根据我的理解,我需要66AK 到 FPGA 之间的 SRIO IP,
    TI 是否有任何价格不是很贵的替代产品?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我想、您的理解是正确的:66AK 端您已经拥有 TI 提供的 SRIO IP、但在对等 FPGA 端、您将需要其供应商提供的特定于 FPGA 的 IP 内核。 我还没有听说 TI 为 FPGA 提供 IP 内核、因此我担心您的唯一途径是向 FPGA 供应商提供。

    所述是我的团队决定采用 PCIe 的主要原因。 进一步的发展证明,我们并不真正理解,我们将面临何种困难。 大约一个月后、我们又花了半年时间开发 DMA 引擎、没有这种引擎、PIO 传输速度极低(写入时为45MBps、读取时为2Mbps、第1代、x1)。 如果我们有机会尝试 SRIO、发现没有这样的水下岩石、或许我可以说服我的经理购买 SRIO IP Core。