This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:开发板建议

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633258/am3358-development-board-recommendation

器件型号:AM3358

您好,每个人:

    I Wang 购买 内核板、 myrequirements 列于:

    1、CPU:ARM 架构2GHz、8核或 x86架构4核

    2、操作系统:Android

    3、接口:两个 USB .two I2C 和一个 RS232。

    4、°工作温度:-20°~+55 ̊ C

是否有适合推荐的电路板?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、没有采用您所需 CPU 架构的 Sitara 器件。 您可以在此处查看可用器件: www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Biser:
    TI 生产的其他器件是否可以满足我的需求? 不限于 Sitara 器件。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此论坛仅适用于 Sitara 器件。 您可以访问 www.ti.com 并搜索其他产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,谢谢!