请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
你(们)好
我使用了最新的 SDK 来刷写 Beagle Bone
我已附上无法测试内部 EEPROM 的日志、不确定如何启用、敬请帮助
欢迎使用 Minicom 2.7 选项:I18N 编译于2014年1月1日17:13:19。 端口/dev/ttyUSB0、22:42:33 按 CTRL-A Z 获取有关特殊键的帮助 U-Boot SPL 2015.01-00001-gb2412df (2015年1月29日- 15:01:06) U-Boot 2015.01-00001-gb2412df (2015年1月29日- 15:01:06)、编译:Jenkins-GitHub_Bootloader-Builder-105 启用看门狗 I2C:就绪 DRAM:512 MiB MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1 使用默认环境 网络: 未设置。 正在验证第一个电子保险丝 MAC cpsw 按任意键停止自动配置:0 GPIO:引脚53 (GPIO 53)值为1 切换到分区#0,确定 mmc0是当前器件 GPIO:引脚54 (GPIO 54)值为1 正在检查:/uEnv.txt ... 正在检查:/boot.scr... 正在检查:/boot/boot.scr ... 正在检查:/boot/uEnv.txt ... **无效分区3** 无效分区4** 无效分区5** 无效分区6** 无效分区7** GPIO:引脚56 (GPIO 56)值为0 GPIO:引脚55 (GPIO 55)值为0 GPIO: 引脚54 (GPIO 54)值为0 切换到分区#0,确定 mmc1 (部件0)是当前器件 GPIO:引脚54 (GPIO 54)值为1 ,检查:/uEnv.txt…… 正在检查:/boot.scr... 正在检查:/boot/boot.scr ... 正在检查:/boot/uEnv.txt ... GPIO:引脚55 (GPIO 55)值为1 818字节从 /boot/uEnv.txt 加载的28ms (28.3 KiB/s)环境 中读取检查/boot/uEnv.txt... 中是否设置了 uname_r GPIO:引脚56 (GPIO 56)值为1 运行 uname_boot... 正在加载/boot/vmlinuz-3.8.13-bone70 ... 5617184字节在343 ms (15.6 MiB/s)内读取 正在加载/boot/dtbs/3.8.13-bone70/am335x-boneblack.dtb…… 在37ms (688.5 KiB/s)内读取26098字节 正在加载/boot/initrd.img-3.8.13-bone70…… 2867606字节在190ms (14.4 MIB/s) 内读取调试:[console=ttyO0、115200n8 root=UUUUUUUID=9014ebde-a021-4f54-9a15-c13084d61e2f ro rootfstype=ext4 rootwait fixrtc quiet init=/lib/syst. 调试:[bootz 0x82000000 0x88080000:2bc196 0x880000]... 内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x55b620 ] ###平展设备树 bobat 88000000 使用0x88000000的 FDT bobb 启动 正在将 Ramdisk 加载到8fd43000,结束8ff196 ... 正在 将设备树加载到8fd39000,结束8fd425F1…… 确定 启动内核... 正在解压缩 Linux... 已完成、正在引导内核。 [0.372928] OMAP2_mbox_probe:平台不受支持 [0.527844] tps65217-bl tps65217-bl:未提供平台数据 [0.591214] bone-capemgr bone_capemgr.9:插槽#0:未找到 Cape [0.628322] bone-capemgrbone bonbonbone emgr.259.bone :#mgr.9[0.430-bone bone bone mgr.emgr 插槽#659.bone:未找到 Cape 找不到 Cape [0.718269] bone-capemgr bon_capemgr.9:SLOT #6:BB-BONELT-HDMIn Conflict P8.45 (#5:BB-BONELT-HDMI) [0.7278431] bone-capemgr bon_capemgr.9:SLOT #6:failed verification debian@BeagleiLT-I2C detect 0$-2c:bone i2c OMAP I2C 适配器 I2C 适配器 i2c-1 i2c OMAP I2C 适配器 I2C 适配 器 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cdetect -r 0 警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况! 我将使用读取字节命令探测文件/dev/i2c-0。 我将探测地址范围0x03-0x77。 继续? [y/n] y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 00: ------------ ------------ ------ 10:---------------- ------------ ------------ -- 20:------ UU ------------------ ------------ ---- 30:------ UU ---------------- ------------ -- 40:-------------- ------------ ------------ -- 50:UU ---------- ------------ ---------- 60:------------------ ------------ ------------ -- 70:UU ---------- ---- Debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 2 0x77 0xf4 0x34 错误:无法打开文件`/dev/i2c-2或`/dev/i2c/2:没有这样的文件或目录 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 1 0x77 0xf4 0x34 错误:写入失败 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 2 0x77 0xf4 0x34 错误:无法打开文件`/dev/i2c-2或`/dev/i2c/2:无此类文件或目录 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cdump -y 2 0x77 未指定大小(使用字节数据访问) 错误:无法打开文件`/dev/i2c-2或`/dev/i2c/2:没有这样的文件或目录 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cdump -y 1 0x77 未指定大小(使用字节数据访问) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef 00:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 80:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX debian@BeagleBone:/dev/$ debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 0 0x77 用法:i2cset [-f][-y][-m mask ] I2CBUS 芯片地址数据地址[值]... [模式] I2CBUS 是整数或 I2C 总线名称 地址是整数(0x03 - 0x77) 模式是以下模式之一: C (字节、无值) b (字节数据、默认值) W (字数据) I (I2C 块数据) S (SMBus 块数据) 为 SMBus PEC debian@BeagleBone:/dev/$ debian@BeagleBone:/dev/$ debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 0 0x77 0xf4 0x34附加 p 错误:写入失败 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 1 0x77 0xf4 0x34 错误:写入失败 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cdetect -r 1 警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况! 我将使用读取字节命令探测文件/dev/i2c-1。 我将探测地址范围0x03-0x77。 继续? [y/n] y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 00: ------------ ------------ ------ 10:---------------- ------------ ------------ ---- 20:------------ ------------ ------------ ---- 30:------------ ------------ ------------ -- 40:-------------- ------------ ------------ ---- 50:------ UU UU UU UU UU ---------- ------ 60:---------------- ------------ ------------ -- 70:------------ ------ Debian@BeagleBone:/dev/$ debian@BeagleBone:/dev/$ i2cdetect -r 0 警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况! 我将使用读取字节命令探测文件/dev/i2c-0。 我将探测地址范围0x03-0x77。 继续? [y/n] y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 00: ------------ ------------ ------ 10:---------------- ------------ ------------ -- 20:------ UU ------------------ ------------ ---- 30:------ UU ---------------- ------------ -- 40:-------------- ------------ ------------ -- 50:UU ---------- ------------ ---------- 60:------------------ ------------ ------------ -- 70:UU ---------- ---- Debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 0 0x70 0xf4 0x34 错误:无法将地址设置为0x70:器件或资源繁忙 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 0 0x50 0xf4 0x34 错误:无法将地址设置为0x50:器件或资源繁忙 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 0 0x54 0xf4 0x34 错误:写入失败 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 0 0x24 0xf4 0x34 错误:无法将地址设置为0x24:器件或资源繁忙 debian@BeagleBone:/dev/$ debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 0 0x30 0xf4 0x34 错误:写入失败 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 0 0x34 0xf4 0x34 错误:无法将地址设置为0x34:器件或资源繁忙 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 1 0x54 0xf4 0x34 错误:无法将地址设置为0x54:器件或资源繁忙 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 1 0x55 0xf4 0x34 错误:无法将地址设置为0x55:器件或资源繁忙 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 1 0x56 0xf4 0x34 错误:无法将地址设置为0x56:器件或资源繁忙 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 1 0x57 0xf4 0x34 错误:无法将地址设置为0x57:器件或资源繁忙 debian@BeagleBone:/dev/$ i2cset -y 1 0x58 0xf4 0x34 错误:写入失败
请告诉我测试此过程的过程、以及如何在构建和构建过程中进行必要的修改
谢谢你
Deepak R