工具/软件:Linux
您好!
J6条目的 GPU 通常可以正常工作、但我们发现一个板的 GPU 无法正常工作。Linux 内核日志有一行[时钟:
DPLL_GPU_CK 无法转换到"锁定"]]。因此、我获取了有关 GPU DPLL 的寄存器 CM_IDLEST_DPLL_GPUL=0x2而不是0x1f、因此 GPU DPLL 无法锁定。
由于 GPU DPLL 无法锁定、GPU GCLK = SYS_CLK1 = 20MHz、但不能锁定425MZH、GPU 将四 张图片呈现为大约2 FPS。 太慢了!
我们可以采取哪些措施 来避免电路板的 GPU DPLL 无法锁定?