This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320C6455:我需要一个 TMS320C6455芯片支持库(CSL)、但我可以#39;未找到下载位置。

Guru**** 2543560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618621/starterware-tms320c6455-i-need-a-tms320c6455-chip-support-library-csl-but-i-can-t-found-it-where-to-download

器件型号:TMS320C6455

工具/软件:Starterware

有人能给我一个 CSL 针织吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我访问 TI.com 并在搜索框中输入 C6455。 出现的第一个项目表示它适用于 C6455 CSL。

    您是否尝试过、它没有导致您想要的结果?

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RandyP。 我很高兴您的回复、现在我已经找到了这个针织、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 搜索功能能够提供帮助是很好的。

    请单击相应帖子上的绿色按钮以关闭此查询。

    请听我说。 我不知道"针织"是什么意思? 我认为这是一个错别字、但由于您重复了这一错误、我知道我是错的。

    此致、
    RandyP