工具/软件:Linux
大家好、
我们设计了一个具有 AM3352处理器和1 GB DDR3和512 MB NAND 闪存的定制板。
我们使用的是 uboot 版本- U-Boot 2017.07。 我们刚刚通过 JTAG 执行了 U-boot、运行正常。 DDR3中的读/写操作正常。
当我们在 NAND 闪存的0x0偏移量中刷写 MLO、在0x80000偏移量中刷写 u-boot.img 时。 当我们关闭电源并打开电源时、只有 MLO 调试打印稿正在进行打印。
U-Boot SPL 2017.07-RC2-脏 污(2017年10月10日- 13:53:20)
omap24_i2c_findpsc:速度[kHz]:100 PSC:0xb sscl:0xd ssch:0xF
无法找到 id 31的 uclass:请为此 UCLASS_...添加 UCLASS_DRIVER()声明 ID
尝试从 NAND 引导
SPL:NAND -使用 HW ECC
NAND:选择 OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW
找不到 mkimage 签名- IH_magic = 72646461
跳转到 U-Boot
已加载-跳转到 U-Boot...
图像入口点:0x80800000。
可能是什么问题。 我们正面临来自 TI 方面的紧急支持。