This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:最新的处理器 SDK 是否支持 LCD?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625626/linux-am3358-does-latest-processor-sdk-support-the-lcd

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我有 BeaglebonebBlack、并且正在使用下面的处理器 SDK 软件包。

software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

想知道此 SDK 是否支持任何板的默认 LCD 显示(例如:BeagleBone Black (BBB))吗??

还是仅支持 HDMI 显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 BBB、您需要移植显示支持(即修改 DTS 文件并启用相应的驱动程序)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Yordan 的答复。
    最新的 PSDK 中添加了任何 LCD 显示支持(它可能有助于移植到我们的定制 LCD)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    那么 TI SDK 中用于 BBB 板的显示屏是什么?
    TI SDK 中至少支持 HDMI??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BBB 正式仅使用 HDMI 显示屏。 如果您需要使用触摸屏、则需要修改 DTS 文件并在 Linux 内核中启用相应的 tscadc 驱动程序。

    此致、
    Yordan