This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3356:针对两个边沿的 GPIO 边沿检测

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633169/starterware-am3356-gpio-edge-detection-for-both-edges

器件型号:AM3356

工具/软件:Starterware

你(们)好

下一个与 am355x SoC 和内置 GPIO 控制器相关。

我想在 GPIO 中断处理程序的上升沿调用回调1、在下降沿调用回调2。

根据数据表、我了解了在引脚 N 上启用双边沿中断的方法

我应该将这个引脚编号写入 GPIO_RISINGDETECT 和 GPIO_FALINGDETECT 寄存器。

但是、我如何知道 IRQ 是由上升沿还是下降沿引起的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以从发生 IRQ 时的引脚 val 派生出来、0 - FAL 边沿、1 -上升边沿。