This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:am5728 USB 存储引导问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618619/linux-am5728-usb-storage-boot-issue

主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我的主板是 am5728 evm.i 无法 从 USB 存储器引导 Linux。

我的操作如下:

=> USB 开始
正在启动 USB...
USB0:寄存器2000140 NbrPorts 2.
启动控制器
USB XHCI 1.00
正在扫描设备的总线0 ... 找到3个 USB 设备
正在扫描存储设备的 USB ... 找到1个存储设备

谢谢、此致、

WLC

=> setenv mmcroot /dev/sda2 ro
=>运行 mmcargs
##错误:"mmcargs"未定义
=>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../556417

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回答。
    关于该页的内容,我不理解。也许我没有澄清我的问题。 我只想从 USB 磁盘启动 Linux。 我现在非常困惑。这种方法是否可行? 如果这种方法是可行的、那么我如何实现它。

    谢谢、此致、
    John