This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:am5728中的快速引导

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626298/linux-am5728-fast-boot-in-am5728

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我正在执行 fastboot。

采取的步骤;

在电路板侧、我已配置为闪存启动、我能够以 Fastboot 模式登录。

在主机侧提供"fastboot flash bootloader" "我遇到以下错误:

common/fb_MMC.c:157/fb_MMC_flash_write()请求 未在批量队列中进入 ep1in

3、我在电路板上观察到、在发出上述命令(fastboot flash bootloader <u-boot.img/u-boot.bin) showing the below error,)时

    … 请求 fdf44940未在队列中排成 ep1in 批量队列

854504字节下载完成
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
高速缓存:范围[fffbad50、fffb550]上的未对齐操作
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
错误:找不到分区:'bootloader"

在./common/fb_mmc.c:157/fb_mmc_flash_write()
请求 fdf44940未在队列中排成 ep1in 批量队列


请告诉我如何继续。

此致

制造商

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    您使用的是哪种 Linux SDK? Android SDK 通常支持 FASTBOOT、我们不支持 Android。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、

    我使用的是 PROCESSOR-SDK-04.00.04-config.txt。
    链接如下
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    在上面的部分中、您提供了支持 RITE?

    您好、yordan、您能告诉我这方面的最新信息吗?