This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GP EVM CPU 板 odb++文件

Guru**** 2583675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618401/am5728-gp-evm-cpu-board-odb-file

器件型号:AM5728

香榭丽舍

客户需要使用 odb++格式的布局、并且不使用 Allegro、因此无法从我们在设计包中提供的返修文件生成 odb++。 我们是否能够在此处提供帮助并提供所需的文件?

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    PCB 布局文件仅以原始格式提供。 还有其他类似的请求、工厂团队的回答是:

    "我们通过构建和测试板来验证 Cadence 工具的输出。 我们不会为其他工具提供导出的输出,因为我们尚未对其进行验证。”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    您是否认为可以获得 IPC-2581格式。 这是本机 Cadence 格式

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我确认 Biser 对此的响应。

    此致、
    劳伦斯