This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:DDR3器件与66AK2H14BAAWA24兼容

Guru**** 2541100 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618937/66ak2h14-ddr3-device-compatibility-with-66ak2h14baawa24

器件型号:66AK2H14

尊敬的团队:

我计划使用 MT41K512M16HA-125 IT 器件连接  66AK2H14BAAWA24。

请验证是否可以将上述部件(8Gb)与66AK2H14BAAWA24配合使用。

当我浏览表2的文档"sprabi1b.pdf"时、我与"总内存/内存拓扑"列混淆。

请澄清 表2中8Gb /(64M×16×8)×××1 SDRAM 一句话。(这意味着64M*16?)。

根据器件型号 MT41K512M16HA-125,它是指512M*16, 那么 sprabi1b.pdf 的表2是否也是如此?

此致、

Prasanna G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasanna、

    8Gb x16部件 MT41K512M16HA-125可与66AK2H14搭配使用。  该表需要更新。

    Tom