This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:DSP 库 FIR ()周期

Guru**** 2562470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626091/tms320c5505-dsp-library-fir-cycles

器件型号:TMS320C5505

大家好、

我正在使用 ezDSPVC5505 USB 记忆棒。

正在尝试使用 DSP LIB 函数 FIR ()。  

输入样本数:2.

系数数目:65

当我的 API 运行并测量周期时、它大约需要418个周期、这是高电平。

根据 DSP Lib 参考指南、周期数应约为160。

我下载了 DSP 库、如果我运行示例代码、则需要177个周期。

差异的原因。 我已将所有数据放入 DARAM 中、这是库的一项要求。

请告诉我什么可能是原因/问题??

谢谢、此致

Ramprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给 C55x 软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev