This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:K2L MAC 地址

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633237/66ak2l06-k2l-mac-address

器件型号:66AK2L06

您好!

  我们注意 到 MACID1寄存器、MACID2寄存器是只读的寄存器。我们如何使用自己公司的 MAC 地址池来配置 MAC 地址,而不是将 TI 分配的 MAC 地址与芯片一起提供?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您计划在电路板上运行哪些软件?
    对于 Linux、您可以检查 Documentation/devicetree/bindings/set/keystone-netcp.txt。 请参阅可选属性 efuse-Mac 和 local-mac-address。

    我还通知 RTOS 团队详细介绍他们的 SDK。

    此致、
    Yordan