This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:文件系统自定义

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632692/linux-am3352-file-system-customization

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好、Sirs、

我对用于定制处理器 SDK Linux 文件系统的 OPKG 命令有疑问。
在下面的 wiki 中、有"内容不再维护、仅供参考!"的描述。
processors.wiki.ti.com/.../Customization

是否有任何推荐的自定义处理器 SDK Linux 文件系统的方法?

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    没有用于自定义文件系统的预构建的 opkg 软件包源。 您必须构建并安装所需的软件包、或者使用 OE 构建系统创建完整的 Linux 文件系统。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal-San、

    感谢您的回复、但我有点困惑。
    我认为 Processor SDK 中的默认文件系统包括 opkg (例如/usr/lib/opkg)。
    无法使用此命令?
    我应该构建软件包并将其安装到自己的文件系统中吗?

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    opkg 需要指向远程存储库的软件包源、您应该已经为目标预先构建和保留了所有软件包、然后您可以下载并安装它们、 但 TI 不提供封装源、因为在大多数情况下、开发人员更喜欢使用他们需要实现的不同定制来构建他们自己的应用。