This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:构建 SDK 的处理器 SDK

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626030/linux-am5718-processor-sdk-building-the-sdk

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我已运行以下命令、以使用指南中的说明构建最小映像。 我收到以下错误。 请分享任何补丁或提供建议。

toradex@C528:~$ cd tisdk
toradex@C528:~ tisdk$./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.00.00.04-config.txt

----------------------

--------------

例如:
   MACHINE=xxxxx bitbake

常见目标是:
   内核图像最小化
   核心图像 Sato
   元工具链
   meta-toolchain-SDK
   ADT 安装程序
   meta-ide-support
toradex@C528:~μ s/tisdk$

toradex@C528:~ tisdk$ cd build/
toradex@C528:~/tisdk/build。  配置/设置
toradex@C528:~/tisdk/build export path=$HOTE/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:$path
toradex@C528:~/tisdk/build machine=am57xx-EVM bitbake Arago-base-tisdk-image
正在加载高速缓存:100%|################################################################################################ |时间:0:00:01
从依赖关系缓存加载了3236个条目。
注:解决任何缺失的任务队列相关性

编译配置:
Bb_version       ="1.32.0"
Build_SYS        ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING  ="Uubuntu-16.04"
Target_SYS       ="ARM-Linux-gnueabi"
机器          ="am57xx-evm"
DIASTRO           ="Arago"
DISTR_VERSION   ="2017.05"
TUNE_FUNCures    ="arm armv7a VFP thumb neon      callconvention-hard "
TARGET_FPU       ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:3d2f620a6a98b1b6abb1103d7dc986921436ed19"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:b727bf8fce8e9cb5a6b5d5b48c45f0088e67eb53"
meta 浏览器     ="标题:880a7bd1d3b9a1b2003f5b0620350f03158bbd43"
meta-qt5         ="头:3601fd2c5306ac6d5d0d536e0be8cb90da9b4c1"
元网络   
meta ruby         
Meta-python       
Meta-OE           
meta-gnome       ="头:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e"
meta-ti          ="头:41d6fdc0fe5ea6054616cfccda13baac3ff33791"
meta-linaro-toolchain
meta-optee       ="标题:d84874bad834657dd04ea69c35a74dd9dbd535b8"
meta             ="头:ddf907ca95a19f54785079b4396935273b3747f6"

正在初始化任务:100%|###################################################################################################### |时间:0:00:09
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
警告:u-boot-ti-staging -2017.01+gitAUTOINC+9fd60700db-R4 do_fetch:无法获取 URL git://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git;protocol=git;branch=ti-u-boot-2017.01、尝试镜像(如果可用)
错误:u-boot-ti-staging -2017.01+gitAUTOINC+9fd60700db-R4 do_fetch:fetcher 失败:获取命令 export DBUS_Session_bus_address="UNIX:LANG=/tmp/dbus-243R95y6lM;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1000/keyring/ssh /home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts /home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin /home/toradex/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /home/toradex/tisdk/sources/bitbake/bin /usr/local/sbin /usr/bin /snap/bin;导出路径:/home/toradex/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi:/home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin:/home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/toradex/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /home/toradex/tisdk/sources/meta-browser/scripts /home/toradex/.local/bin /usr/sbin /usr/local/games /git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git /home/toradex/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.ti-u-boot.ti-u-boot.git /home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/home/toradex/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/toradex/bin:/usr/local/bin:/usr/games /home/toradex
正在克隆到裸存储库'/home/toradex/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.ti-u-boot.ti-u-boot.git……
致命:读取错误:对等设备重置连接

错误:u-boot-ti-staging -2017.01+gitAUTOINC+9fd60700db-R4 do_fetch:URL 的 fetcher 失败:'Git://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git;protocol =git;branch=ti-u-boot-2017.01'。 无法从任何源获取 URL。
错误:u-boot-ti-staging -2017.01+gitAUTOINC+9fd60700db-R4 DO_fetch:功能失败:base_do_fetch
错误:故障日志文件存储在:/home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/2017.01 +gitAUTOINC+9fd60700db-R4/temp/log.do_fetch.4005中
错误:任务(/home/toradex/tisdk/sources/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging_2017.01.bb:DO 获取)失败、退出代码为"1"
注:任务摘要:已尝试3682个任务,其中3681不需要重新运行,1个任务失败。

摘要:1个任务失败:
 /home/toradex/tisdk/sources/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging_2017.01.bb:DO 获取
摘要:显示了1条警告消息。
摘要:显示了3条错误消息、返回非零退出代码。


谢谢、此致、

N. V.Subbaiah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 N. V.Subbaiah、

    请检查 此主题。

    此致、
    Kemal