This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416:时钟

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633052/tms320c6416-clock

器件型号:TMS320C6416
主题中讨论的其他器件: SPRC137

 TMS320C6416能否在没有 振荡器的情况下生成时钟? 客户发现电路板可以在没有 CLKIN 输入的情况下意外工作。 但我已经查看了时钟 PLL、似乎 CLKIN/eclkin 是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引述]似乎 CLKIN/eclkin 是必要的。[/引述]

    是的、您的理解是正确的。 请参阅 TMS320C6416数据表中的时钟 PLL (www.ti.com/.../tms320c6416.pdf):)
    "大多数内部 C64xTmDSP 时钟通过 CLKIN 引脚从单个源生成。 该源时钟要么驱动 PLL、将源时钟频率乘以生成内部 CPU 时钟、要么绕过 PLL 以成为内部 CPU 时钟。
    .................................................................................................................................... "

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    客户想知道、即使没有外部网状振荡器的输入、让电路板正常工作是否仍然可行?这种情况会发生什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nancy、

    在设计器件时、必须从外部时钟源为 CLKIN 提供 Aeclkin。 请参阅参考设计文档:
    http://www.ti.com/tool/sprc137

    我不确定他们的情况会发生什么。 他们是否遵循数据表和 SPRC137建议? 他们如何验证在没有 CLKIN 输入的情况下电路板是否正常工作(在本例中、他们是否在器件上运行某些软件)? 我认为这不是一种可靠的行为、他们不能考虑在没有 CLKIN 和 aeclkin 输入的情况下实现自己的设计。

    此致、
    Yordan