This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:安装 AM335x Linux-RT

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632706/linux-installing-am335x-linux-rt

主题中讨论的其他器件:AM3359

工具/软件:Linux

您好!

如何在 Linux RT 上安装内核源包?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitry、

    您可以从所选处理器产品页面下载 TI Linux RT 版本-处理器 SDK Linux RT。 例如、对于 Sitara AM335x:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK
    您可以在其中找到入门指南等有用的文档。
    下面的链接还介绍了如何在 Linux 中添加 RT 支持:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已安装来自可预测 SDK 的预构建映像
    现在我需要编译驱动程序、它需要内核源代码包
    我n`t opkg list 命令获得可用软件包列表、但无法找到内核源软件包
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指定您使用的处理器?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    am3359

    TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM335x-EVM-03.02.00.05
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您仅下载了预编译映像、则可以下载包含源代码的完整 Processor SDK 03.02.00.05版本:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    但建议使用最新版本04.01.00.06、其中提供了最后的修复:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    安装并解压缩所有文件夹后、您可以在以下位置找到内核源和驱动程序:
    μ C/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.01.00.06/board-support/linux-4.9.41+gitAUTOINC+e3a80a1c5c-ge3a80a1c5c ~
    和额外的驱动程序:
    μ C/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.01.00.06/board-support/extra ~

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我复制了 SDK 中的源文件
    TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM335x-EVM-03.02.00.05/board-support/ti-processor-SDK-Linux-RT-AM335x-EVM-03.02.00.05/向评估板提供板支持/usr/src/kernel
    并建立了链路
    LN -s /usr/src/kernel /lib/modules/4.4.32-rt41-ge26c84b0ac/build