This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:启动 OpenCV

Guru**** 2541200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617780/tms320c6678-start-opencv

器件型号:TMS320C6678

大家好、

我对 C6678中 OpenCV 的使用有疑问。 我是 OpenCV 的新手、我想在  c6678中实现 OpenCV 代码。 有可能吗?

我不知道从哪里开始。 你可以告诉我这个方法吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    检查此主题:
    e2e.ti.com/.../490020

    以及其中提供的所有链接。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    根据此链接、TI 目前不支持 C6678上的 OpenCV。 这是真的吗?

    据说:“TI 混合 ARM-DSP 器件(AM57X、K2E、K2H、K2L)的 OpenCV 实施提供了非常高效的 OpenCV 功能实施,其中 DSP 处理丰富信号的算法,而 ARM 则处理所有其他算法、控制和管理 DSP。”

    这意味着:" ARM 处理所有其他算法、控制和管理 DSP 时"、DSP 也能完成 ARM 的工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    据我所知、OpenCV 用于运行 Linux 的器件、因此我认为 RTOS 中没有 OpenCV。 这意味着我们目前没有用于 C6678的 OpenCV。

    [引述]说:" ARM 处理所有其他算法、控制和管理 DSP "意味着什么?[/quot]
    ARM 控制所有与 Linux 相关的进程。 它管理 OPP 切换、如有必要、它负责 DSP 和 ARM (IPC/Remoteproc)之间的通信等。

    没有 DSP 不能替代 ARM。

    此致、
    Yordan