This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2H:DSP 内核状态

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618799/linux-evmk2h-dsp-core-status

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

您好!

我正在编写一个将在 evmk2h 板上运行的 C 应用程序、我正在使用 Linux 3.10.72 - RT、我的应用程序应测试板上存在的所有接口和模块、我具有 ARM 内核的状态、如何获取 DSP 内核状态?

此致

Sheraz Javaid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DSP 状态是什么意思? 是否要检查内核是否已启用/禁用、或者是否要检查其加载?

    在最新的 Linux SDK 中、有一个 dsptop 命令。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想检查它们是否已启用/禁用、或者我应该说它们是否处于联机状态、但我打算在 C 中执行此操作。
    如果我使用系统调用 sysconf (_SC_NPROCESSORS_ONLN)、我可以获得在线 ARM 内核的数量、DSP 内核的数量是否相同?
    有什么想法吗?

    此致
    Sheraz Javaid