This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:在 H264视频中禁用 P 帧

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618877/tms320dm8148-disable-p-frames-in-h264-video

器件型号:TMS320DM8148

我负责 TI8148器件和 DVRRDK_04.01.00.02。

我想在 H264视频中禁用 P 和 B 帧。

设置 InterFrameInterval 将禁用 B 帧、但如何禁用 P 帧? 设置 intraFrameInterval = 1不起作用。 我还尝试了 forceIDR、但仍然没有任何工作。

有人能告诉我们如何禁用 P 帧吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Darshan、

    您要做什么?
    将原始数据编码为仅包含 IDR 的.h264文件
    解码.h264文件并仅显示 IDR Frame。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Darshan、
    请设置这些参数。
    maxPicSizeRatioI = 0
    IntraFrameInterval = 1.
    MaxInterFrameInterval = 1.
    帧间间隔= 1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想从没有 P 和 B 帧的编码器获取视频