This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:为 TMS320C6748 LCDK 选择调试探针

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632683/tms320c6748-selecting-debug-probe-for-tms320c6748-lcdk

器件型号:TMS320C6748

您好!

我正在 TMS320C6748 LCDK 套件中开发 DSP 系统。 变量更新的最快速率为60kHz。 我想从 TI 获得最快的调试探针。 建议这个、以及我们如何理解此调试探针是否以所需的快速速率获取值并更新 CCS 环境。 我不知道如何获得将值更新到 CCS 循环的最佳调试探针。

提前感谢

Shalini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    看看这两者:
    www.ti.com/.../tmdsemu560v2stm-ue
    www.ti.com/.../tmdsemu560v2stm-u

    应具有最大的功能、从 TMS320C6748产品文件夹的开发工具部分中列出的功能中可以获得。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沙利尼

    您所要求的不是使用 JTAG 调试探针的方法。 您的眼睛无法跟上在存储器窗口中的单个显示元件上查看60kHz 信号的速度。 CCS 是一个调试环境;对于直接数据采集、有示波器和逻辑分析仪- CCS 提供了对 DSP 及其运行情况的更深入的了解、因此您可以开发并微调算法以满足应用要求。

    JTAG 调试探针更像汽车的踏板、方向盘和轮胎;您需要控制动作并以驾驶员身份查看结果、但您无需注意每个活塞移动或火花塞点火。 您确实希望了解出现问题的时间、或更好地了解发生问题的原因。 DSP 的运行速度足以处理60kHz 数据速率并对该数据进行大量处理;JTAG 探针旨在让您以人的速度控制和监控活动。

    在您可以订购 LCDK 的网页上、有一个指向 XDS200 JTAG pod 的链接、它很容易就足以满足您实际需要做的事情。 您还可以选择 XDS110。 Yordan 列出的仿真器是我们速度最快、最先进的仿真器、遗憾的是 C6748没有启用 STM 功能的嵌入式跟踪存储器缓冲器; XDS560仿真器在移动大量数据时确实比其他仿真器更快、但我怀疑这与您看来考虑的情况类似。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。

    您已解决了我有关适当使用调试探针的问题。 我的问题是、我能否查看来自 CCS 环境的数据以60kHz 的速率传入的 FFT 图。 我尝试缓冲数据和查看、但仍然没有像 Simulink 中那样获得快速响应。

    提前感谢
    Shalini