This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:支持 Falcon 模式 MMC 引导

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618735/linux-am4379-support-for-falcon-mode-mmc-boot

器件型号:AM4379
主题中讨论的其他器件: TPS65218

工具/软件:Linux

大家好、TI 专家

       我的 am4379板使用 ti-processor-sdk-linux-rt-AM437X-EVM-03.03.00.04 SDK。 我想尽快启动它。所以,我使用 spl OS 引导函数直接启动内核。

步骤:

1.请遵循指南:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_U-Boot_User%27s_Guide

1将 args (DTB)和 uImage 置1 't SD paritions。 UBoot 控制台 DO => setenv boot_OS 1 => saveenv

2.重置主板,但 无法启动内核。问题出在哪,SDK 不支持 spl OS 启动,或者我缺少某个步骤?

4.日志:

U-Boot 2016.05-00320-g83e2fa8516脏污(2017年8月17日- 17:07:31 +0800)

CPU :AM437X-GP 修订版2.1
型号:TI AM437x SK EVM
DRAM: 2GiB
PMIC: TPS65218
NAND: 0 MIB
MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
NET:  eth0:以太网@4a100000
按任意键停止自动引导: 0
=> cccccccccccccccccccccccccccc
U-Boot SPL 2016.05-00320-g83e2fa8516-M脏(2017年8月17日- 18:57:07)
尝试从 MMC1引导
SPL:环境中未设置 Falcon_args_file、恢复为默认值
跳转到 Linux
进入内核参数指针:0x82000000
内核参数指针:0x88000000
内核值为:0xe1a00000
内核值为:0xe1a00000 (在这里挂起、源代码为 arch/arm/lib/spl.c 函数 image_entry (0、machid、arg);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    支持 Falcon 模式。 请严格遵守以下网站上的指南:
    /board-support/u-boot- /board/ti/am335x/README
    /board-support/u-boot- /doc/README.falcon

    此致、
    Kemal