请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 我在 TRM 的第1504页看到对阴影区域偏移的引用、但并不完全清楚 ShadowImage 0之后的区域偏移是多少。
序列中的区域是 ShadowImage 偏移= 2200h、ShadowImage 偏移= 2400h、等等 ShadowImage 偏移= 2E00吗?
换句话说、偏移= 2000h +(200h * n)、其中 n = 0至7?