This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:J6 EVM 平台的默认 LCD 驱动器/DTSI 是什么

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618744/linux-dra746-what-is-default-lcd-driver-dtsi-of-j6-evm-platform

器件型号:DRA746
主题中讨论的其他器件:DRA742

工具/软件:Linux

您好!

我的器件是 J6 (vayu EVM xc5777x)、"CPU:DRA752-GP ES2.0、模型:TI DRA742、板:DRA74x EVM REV H.0"、

它具有10.1" LCD (请参阅  www.ti.com/.../J6EVM5777)

那么、该 LCD 的驱动程序/dtsi 是什么? 是"dra7x-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.dtsi"还是"osd101t2045-53ts"、还是什么?

谢谢。