This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:关于 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X 中 BeagleBoneBlack 的 USB 主机示例程序

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625559/am3358-about-usb-host-sample-program-for-beagleboneblack-in-processor-sdk-rtos-am335x

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了有关 AM335x (BeagleBoneBlack)上 CCS 的 USB 主机样本报告的问题。

我们在 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X 03_03_00_04中找到了 TMDXEVM3358的 USB 主机示例程序。

C:\ti\pdk_am335x_1_0_6\packages \MyExampleProjects\USB_host_msc_evmAM335x_arm_project

 

但我们找不到用于 BeagleBoneBlack 的 USB 主机示例程序。

 

问题:

 AM335x (BeagleBoneBlack)上是否有任何带有 CCS 的 USB 主机示例程序?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes

    驱动器
    下表显示了每个平台和 EVM 的 RTOS 驱动程序可用性。 阴影框表示该功能不适用于该平台/EVM。
    Sitara 器件

    我们仅提供 AM335x GP EVM 的 USB 驱动程序示例、而不是 BBB。 抱歉!

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    非常感谢您的善意。

    非常感谢您的帮助。

    我会将答案发送给客户。

    此致、