This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:温度传感器错误

Guru**** 2585935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618798/evmk2h-temperature-sensor-error

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

您好!  

我正在使用 KeyStone 2、我需要知道 SOC 的内核温度。 我相信内核中已经有一个温度传感器。 如何访问它、我在启动期间收到以下错误。

[3698.180324] temperature _kmodule:未知符号 hwmon_device_register (错误0)
[3698.187531] temperature 模块:未知符号 hwmon_device_unregister (错误0)

有什么想法如何使用它? 是否有任何系统调用允许我读取温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheraz、

    我已将此内容转发给专家、但您能否指定您使用的软件版本?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用3.10.72-rt-gdfe5ac Arago 发行版。