This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 6678平台上的 FFTC 支持

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626072/fftc-support-on-6678-platform

您好!

我使用的是 c6678平台。 我需要 FFTC 的示例代码。 我在6678的 PDK 上搜索过、但没有找到。

有人能告诉我从哪里获得示例项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    C6678上没有 FFT 协处理器、它位于 C6670上。