This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505DSP eZdsp GPIO 引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626016/tms320c5505dsp-ezdsp-gpio-pins

主题中讨论的其他器件:TMS320C5505

您好!

我注意到 TMS320C5505 eZdsp 中的 GPIO 引脚22、23、24和26始终设置为1。

为什么?

提前感谢

Paolo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知软件团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    请参阅以下文章 :https://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/p/625273/2308020

    您是否将 EBSR.Axx_MODE 位配置为将这些引脚多路复用为 GPIO 而不是 EMIF?

    GPIO 寄存器是否设置正确以使这些引脚沿输出方向流动?

    您不必担心此电路板上的争用、而 DVDDEMIF 的电压为3.3V。

    您应该能够使用0x1C07h IODIR2 GPIO 数据方向寄存器2和0x1C0Bh IODATAOUT2 GPIO 数据输出寄存器2将引脚驱动为3.3V 或0V

    希望这对您有所帮助、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、现在它可以工作了!

    非常感谢

    Paolo