This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6746:我有一个 LCDKC6748板、测试 UART 和网络正常、但在我的定制 C6746板上无法正常工作。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625140/ccs-tms320c6746-i-have-a-lcdkc6748-board-and-test-uart-and-network-ok-but-not-worked-on-my-custom-c6746-board

器件型号:TMS320C6746

工具/软件:Code Composer Studio

 我有一个 LCDKC6748板、测试 UART 和网络正常、但在我的定制 C6746板上无法正常工作。 如何使用 C6746将代码迁移到自定义平台?  

我的 SYS/BIOS 版本为5.4。 希望您能提供帮助、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 SW 团队。他们的反馈将在此处发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、LCDK 和定制板之间有何差异。 您是否使用相同的输入振荡器值和 DDR? 启动新电路板的最佳方法是初始化时钟并验证 DDR 接口、然后开始签出接口。

    指示是否正在使用相同的 UART 实例,如果没有正确设置 pinmux? 强调以太网接口的任何差异、如不同的 PHY 或时钟等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复,Rahul Prabhu。 我更改了引脚多路复用。 我添加了定制板并重建 PDK 板库。 现在它运行得非常完美。