This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2H06:支持 Linux 4.41 PCIe

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618749/linux-66ak2h06-linux-4-4-41-pcie-support

器件型号:66AK2H06

工具/软件:Linux

将 Arago 2016.12与 Linux 4.4.4.41配合使用时、"lspci"显示了 Keystone2根复合体、但无法识别我们的 Xilinx FPGA 端点(直接连接到 Keystone2):

root@k2hk EVM:~# lspci -v
00:00.0 PCI 桥接器:德州仪器(TI)器件 b008 (修订版01)(prog-if 00 [正常解码])
标志:总线主控、快速选择器、延迟0、IRQ 115
存储器 (32位、不可预取)
总线:primary=00、secondary =01、subordinate=01、sec-latiter=0
功能:[40]电源管理版本3
功能:[50] MSI:ENABLE+ Count=1/1可屏蔽- 64位以上
功能:[70]快速根端口(插槽-)、MSI 00
功能:[100]高级错误报告
正在使用的内核驱动程序:pcieport

将 Arago 2016.03与 Linux 3.10.61配合使用时、"lspci"会同时显示根复合体和端点:

root@k2hk EVM:/etc/lspci -v
00:00.0 PCI 桥接器:德州仪器(TI)器件8888 (修订版01)(prog-if 00 [正常解码])
标志:总线主控、快速选择器、延迟0、IRQ 70
存储器 (32位、不可预取)
存储器 (32位、可预取)
总线:primary=00、secondary =01、subordinate=01、sec-latiter=0
桥后存储器:50000000-500fff
功能:[40]电源管理版本3
功能:[50] MSI:启用-计数=1/1可屏蔽- 64位以上
功能:[70]快速根端口(插槽-)、MSI 00
功能:[100]高级错误报告
正在使用的内核驱动程序:pcieport
lspci:无法加载 libkmod 资源:错误-12

01:00.0串行控制器:Xilinx Corporation Device 7012 (prog-if 00 [8250])
子系统:Xilinx Corporation Device 0007
标志:FAST devsel
50000000 (32位、不可预取)的存储器[size=32K]
功能:[40]电源管理版本3
功能:[48] MSI:启用-计数=1/1可屏蔽- 64位以上
功能:[60] Express Endpoint、MSI 00
功能:[100]器件序列号00-00-00-00-00-00-00-00-00

在 Linux 4.x 下 Keystone2 PCIe 是否存在已知问题?  是否有人成功使用了 Arago 2016.12下的 Keystone2 PCIe 根复合体?

谢谢、
John