This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6746:如何将我的定制板添加到 PDK?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625464/rtos-tms320c6746-how-to-add-my-custom-board-to-the-pdk

器件型号:TMS320C6746

工具/软件:TI-RTOS

我的团队根据 LCDKC6748制作了定制板。 我们将 DSP 内核更改为 C6746并修改了 UART 引脚多路复用器(从 UART2改为 UART1)。 如何将代码迁移到我的定制板? 帮助我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiawei、

    PDK 整合了名为电路板库的组件中所有电路板特定更改。 在该组件中执行引脚多路复用、时钟和 DDR 设置。 为了进行调试、您还应该创建一个 GEL 文件、此文件允许您连接仿真器并设置时钟和 DDR。

    接下来的步骤是使用裸机诊断或使用 PDK 示例验证外设接口。 如果您有经过 LCDK 板验证的原型应用、则可以在定制板上启动该应用。

    确保您用于生产的闪存实用程序可在定制板上使用、并尝试使用我们提供的引导实用程序启动定制应用程序。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试在电路板文件夹中创建新电路板、并在电路板文件夹中编辑 makefile。 但我的代码无法编译。 我缺少什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看文章中的完整更改列表  

    它显示了一个使用 evAM572x 的示例、但同样的示例应该适用于 OMAPL1x 器件。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 本指南对我有用。