This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:将 OpenGL/wayland 添加到核心映像最小化

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626105/linux-processor-sdk-am335x-add-opengl-wayland-to-core-image-minimal

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我根据以下说明构建 TI SDK: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK

我希望获得最少的文件系统、例如 OpenGL 和 wayland。

这不起作用:
回显"\nDISTRO_features_append =\"OpenGL wayland\">> conf/local.conf
MACHINE=AM335x-EVM bitbake -k 内核-图像-最小

出什么问题了?

BTW:Qt5.9需要 eglfs、OpenGL 和 wayland。 但我认为它也必须在没有路线的情况下工作。

谢谢!

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    据我所知、wayland/OpenGL 可能无法使用核心映像最小化选项正确构建。 为什么不尝试使用 Arago-core-tisdk-image 构建选项?

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看以下培训材料以了解有关 OpenEmbedded 的信息:
    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuraj、您好!

    感谢您的回复!

    我需要一个"内存效率" Linux 映像...