This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AM437X 仅 RTC 模式

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633238/am4378-am437x-rtc-only-mode

器件型号:AM4378

您好!

让我谈谈 AM437x 的仅 RTC 模式。

我通过该线程获得了类似这样的功耗值。

e2e.ti.com/.../632226

最大值:25 C 时为10.9uW、90 C 时为25uW

我知道这种说明仅使用 VDDS_RTC=1.8V。
因为 TRM 的表6-13中描述了仅 RTC 的功率模式。

这种理解是正确的???

此致
高贵须