This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:语音预处理:MIC 阵列包含8个 MIC。 正在使用哪6个 MIC?

Guru**** 2583215 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618246/tms320c5535-voice-pre-processing-mic-array-contains-8-mics-which-6-mics-are-being-used

器件型号:TMS320C5535
主题中讨论的其他器件:PCM1864

您好!

我正在使用带 C5535 eZdsp 的 PCM 8麦克风阵列硬件。 对于语音预处理应用、我已将其配置为使用6个 MIC。 我想知道如何确定在运行代码时使用的是8个 MIC 中的哪6个?

此外、还可以选择要使用的6个 MIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhi、

    确定正在使用哪些麦克风的最快方法是收听输出音频并在麦克风上摩擦手指以查看哪种麦克风会发出最响亮的声音。 或者、您可以查看在代码中接收音频的缓冲区、在具有持续刷新功能的 CCS 中执行观察表达式、并在您摩擦每个麦克风时看到十六进制值的尖峰。

    我没有确切的步骤来配置使用的麦克风、但您必须操作 PCM1864设置(codec_pcm186x.c)来选择不同的麦克风。 此外、还需要查看 CMB 原理图以了解麦克风如何连接到 PCM1864、以便您相应地调整设置。

    您能否提供有关如何将 CMB 连接到 C5535 eZdsp 的详细信息?

    您是否为 eZdsp 边缘连接器构建了分线板?

    您使用的是哪些 I2S 实例?

    希望这对您有所帮助。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、

    好的、我们来看看。

    我已经焊接了用于边缘连接器的分线板、以连接 CMB。

    I2S 实例:
    0 - 5和6个多指标类集调查
    3 - 3和4个多指标类集调查