请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA746 工具/软件:Linux
在 omapdrmtest/videnc2test.c 中、给定 NV12输入帧、Y 和 UV 分别具有 DRM bo。
但通常、我们在一个 DRM bo 中有 Y 和 UV 数据;在 这种情况下、如何填充 IVIDEO2_BufDESC?
我注意到 IVIDEO2_BufDesc 中有辅助射野偏移宽度/辅助射野偏移高度;
我们应该用 y_pitch 填充它、并填充它的高度;对吧?
是否有示例可以演示这一点?