This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EXEVM:USB 无法启用 optclk

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623912/linux-tda2exevm-usb-failed-to-enable-optclk

器件型号:TDA2EXEVM

工具/软件:Linux

大家好、

我们将 TDA2ex 定制板与 VISION SDK 2.12结合使用。

$ modprobe libcomposite

$ modprobe dwc3.
时钟:DPLL_USB_CK 转换到"锁定"失败
OMAP-USB2 4a085000.phy:无法启用 optclk -22

$ modprobe g_webcam
G_webcam 小工具:UVC_FUNCK_BIND
G_webcam 小工具:网络摄像头视频小工具
G_webcam 小工具:g_webcam 就绪
dwc3 488d0000.usb:无法启用 ep0out
dwc3 488d0000.usb:小工具启动失败
G_webcam 小工具:UVC_unbind
G_Webcam 488d0000.usb:无法启动 g_webcam:-110
modprobe:错误:无法插入'g_webcam:连接超时

JTAG 输出

CortexA15_0:GEL 输出:模块:USB_OTG_SS1 (CD_L3INIT、PD_L3INIT)
CortexA15_0:GEL 输出:模块状态:开
CortexA15_0:GEL 输出:时钟状态:开
CortexA15_0:GEL 输出:电源状态:开
CortexA15_0:GEL 输出:最终状态:模块始终启用
CortexA15_0:GEL 输出:================================================
CortexA15_0:GEL 输出:模块:USB_OTG_SS2 (CD_L3INIT、PD_L3INIT)
CortexA15_0:GEL 输出:模块状态:禁用
CortexA15_0:GEL 输出:时钟状态:开
CortexA15_0:GEL 输出:电源状态:开
CortexA15_0:GEL 输出:最终状态:模块被禁用
CortexA15_0:GEL 输出:================================================
CortexA15_0:GEL 输出:模块:USB_OTG_SS3 (CD_L3INIT、PD_L3INIT)
CortexA15_0:GEL 输出:模块状态:禁用
CortexA15_0:GEL 输出:时钟状态:开
CortexA15_0:GEL 输出:电源状态:开
CortexA15_0:GEL 输出:最终状态:模块被禁用

DTS 文件配置:

USB1{(&S)
DR_MODE ="主机";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<usb1id_pin>;
};

USB2{
DR_MODE ="外设";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<usb2id_pin>;
};

有什么建议吗?

BR、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    我已将您的问题转发给 USB 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj

    您使用的内核版本是什么?

    您能否共享内核的完整控制台日志和 defconfig。

    此致

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    它的 USB PHY 电源问题。 我们解决了该问题。

    此致、
    Raj M