This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:DDR3迁移路径

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633196/am4376-ddr3-migration-path

器件型号:AM4376

TI 是否建议更换 AM437x IDK 板上的已淘汰器件 Micron MT41K256M16HA-125?  Micron 指定 MT41K256M16TW-107–是否已使用?  电路板布局或 DDR 配置是否需要更改?  还有其他选项吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、我们无法提供特定的 DRAM 器件建议。 AM437x 数据表的表5-51提供了有关将与 AM437x 搭配使用的兼容 JEDEC DDR 器件的指南。 此外、必须满足有关配置和布局指南的所有数据表建议。

    对于您上面提到的器件、我看到它满足数据表要求。 因此、应该可以。 替换器件是一种更高速度等级、应仍然与较低速度等级兼容、并且无需更改布局和/或配置