This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:66AK2L06 SPI ARM 内核启动设置

Guru**** 2560260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624429/66ak2l06-66ak2l06-spi-arm-core-boot-setting

器件型号:66AK2L06

大家好、我目前计划使用 ARM 内核通过 SPI 进行引导。  我已将引导模式引脚设置为:

引导模式

LENDIAN = b'1'

[2..0]= b'011'

[3]= b'0'

[5..4]='01"

[6]= b'1'

[7]= b'0'

[9..8]= b'00'

[12..10]=b'000'

[14..13]=b'10'

[15]= b'0'

 

应针对 SPI 引导进行设置、禁用最小引导、SPI 端口1 (SPI1x)、地址宽度24、SPI 芯片选择0、参数索引/偏移0、时钟数据输出 下降时钟数据上升、小端字节序。 这是正确的设置吗?

您是否建议使用 NOR SPI 闪存器件? 我正在考虑使用的器件是来自 Cypress 的 S25FS128SAGMFI100、这是否正常?

我从其他线程中注意 到、如果 KeystoneII 器件无法置于无引导模式、则无法使用 JTAG (CCS)对 SPI 和闪存进行编程。  由于66AK2L06将以 ARM 内核模式运行、数据表状态也会如此

"对于66AK2L06器件、有两种引导类型:作为引导主器件的 C66x CorePac 和

ARM CorePac 作为引导主器件。 ARM CorePac 不支持非引导模式。 C66x

CorePacs 和 ARM CorePac 需要读取引导模式寄存器以确定如何继续

引导"。

我是否能够通过 JTAG (CCS)对 SPI 或闪存进行编程?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有其他有关这方面的反馈吗?