请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5517 尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题]
客户能否在启动后将引导引脚(EM_A[20:15]/GP[26:21])用作输出引脚?
我的客户表示自己的定制板(用 C5517)不能控制引导引脚 GPIO[26;21]、即使 EBSR 和 IODIR 设置如下。
EBSR:0x193F
IODIR2:0xFFFC
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致。
Kaka