This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:pdksetupenv.bat 中可能存在错误

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-AM57X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625085/processor-sdk-am57x-possible-bug-in-pdksetupenv-bat

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

从 包含 AM57x PDK 版本1.0.7的 PROCESSOR-SDK-AM57X 版本4.0.0.4开始、从第146行开始:

如果未定义 toolchain_path_M4 (
  设置 toolchain_path_m4=%SDK_install_path%/ti-cgt-arm_%cgt_arm_version%
)
设置 toolchain_path_m4=%toolchain_path_m4:\=/%

如果未定义 toolchain_path_arm9 (
  设置 toolchain_path_arm9=%SDK_install_path%/ti-cgt-arm_%cgt_arm_version%
)
设置 toolchain_path_m4=%toolchain_path_arm9:\=/%

根据整个文件中使用的模式、我认为文本为红色、表示为"设置 toolchain_path_arm9"。 现在这不是问题、因为 toolchain_path_M4和 toolchain_path_arm9都使用相同的工具、但我认为最好还是报告拼写错误。

谢谢、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的发现! 我们将纠正此问题!

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ARM9和 M4使用相同的工具链、因此这不是真正的问题、因此我们将保留此脚本。 感谢您的了解。

    此致、Eric