This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何为 am5728创建新平台?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624442/how-to-create-a-new-platform-for-am5728

Thread 中讨论的其他器件:AM5728SYSBIOS

您好!

来自 CCSV7 Project->RTSC Tools->Platform->New  

在"新平台"对话框中、为器件系列字段选择了 coretexa15、"器件名称"下拉选项中没有显示 am5728。 如何为 am5728创建新平台?  

平台"ti.platforms.idkAM572X"的信息存储在何处? 我想从 Project->RTSC Tools->Platform->Edit/View 中查看其信息,并将其导入到我的自定义平台中。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 e2e.ti.com/.../2222269
    ti.platforms.idkAM572X platfoem 存储在 SYSBIOS BIOS_6_xx_xx_xx\packages/ti\platforms\idkAM572X 下。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    使用具有 am5728器 件名称"DRA7XX"的平台向导、我可以为一个处理器(如 CortexA15)创建一个新平台、但无法创建像 ti.platforms.idkAM572X 这样的包含多个处理器的平台。  我能否使用向导创建与 ti.platforms.idkAM572X?类似的平台

    此外,我无法从 Project->RTSC Tools->Platform->Edit/View 查看现有平台  

    我安装了许多平台软件包、但没有显示、为什么?

    谢谢、

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要转到封装级别、查看屏幕截图。 备份原始平台、然后您可以根据需要对其进行编辑。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 谢谢你。