This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:将数据从 C6748 DSP 移动到主机

Guru**** 2586455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618314/ccs-tms320c6748-moving-data-from-c6748-dsp-to-host-computer

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 C6748开发板通过 GPIO 引脚收集数据。 所有数据都存储在存储在 DDR2存储器中的阵列中。 我想用某种自动方式将数据从 DSP 传输到计算机上的某个文件、并通过 USB。 我看过一些 USB Starterware 示例、在我看来、这些示例要么依赖于 GUI、要么依赖于某种用户输入。 我想创建一个程序、在数据阵列已填充时自动开始将数据传输到我的计算机、而不是依赖任何类型的 GUI 或用户交互。 我对板本身还是相当陌生、但我想知道我要做的是不是可以完成的、而是应该研究哪些资源来帮助我解决问题。

感谢你能抽出时间。

皮尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Starterware USB 示例支持 USB 主机和 USB 设备模式。 在器件模式下、C6748用作存储器件、允许主机访问与闪存驱动器类似的文件、USB 主机模式用于从闪存器件或像摄像头这样的从器件进行读取。 在这里、唯一的选择是将数据写入文件、并使用 C6748器件模式 USB 驱动程序从主机复制数据。

    我n`t 您的用例中有任何现成可用的示例。 如果这只是调试设置中的要求、而不是最终产品中的要求、您还可以使用标准文件 IO API (fopen、fwrite、fread、fclose)通过仿真器在主机 PC 上生成和存储文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rahul、感谢您的帮助。

    是否通过软件将 C6748置于器件模式?