This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3715:EMAC 支持

Guru**** 2542550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618665/am3715-emac-support

器件型号:AM3715

您好!

我一直在 TRM 中搜索 EMAC/MII、但我找不到提到 EMAC/MII (在数据表和 TRM 中)。

当我搜索 OMAP35x 等类似产品时、我确实在数据表和 TRM 中找到了 EMAC。

AM37x 是否支持 EMAC?

如果是-为什么我找不到提到它?

我还尝试在 pinmux 表中找到它、但我也没有找到它们。

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM37x 没有 EMAC。

    Steve K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    没错。 这正是我不理解的!

    此 SoC 上运行的电路板和 Linux 如何在 u-boot 和 Linux 中仍能获得/发送以太网数据包?
    我也找不到任何有关以太网的代码参考。

    谢谢、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,如果没有 EMAC 控制器,这也意味着没有用于以太网的引脚?

    这是否意味着为了使用此 SoC 实现 Rx/TX 数据包发送,必须使用其他引脚“变相”为以太网 TX/Rx?


    谢谢、
    已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确地记得、AM3715在 GPMC 总线上连接了一个 SMSC 器件。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对! 谢谢你。