This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:Cortex-A8高速缓存维护管道

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625353/am3352-cortex-a8-cache-maintenance-pipeline

器件型号:AM3352

您好!

我们需要有关 Cortex-A8寄存器用法的建议。

"辅助控制寄存器" 默认启用"高速缓存维护管道"位、
是否建议在默认状态下使用(流水线缓存维护)?

使用"流水线缓存维护操作"的优势是什么?
我在 ARM 论坛或文档上找不到太多详细信息。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kummi、

    如果可能、我已通知工厂团队进行详细说明。
    很遗憾、就我所知、对于 ARM 特定问题、您应该访问 ARM 资源(developer.arm.com/.../cortex-a8)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢你的答复。
    实际上 、两个月前我在 ARM 论坛上发布了同样的问题。
    但不幸的是,那里没有人回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库米、

    我们的 SOC 包含 ARM A8内核、但这是一个特定于 A8的问题、您需要在 ARM 论坛中提问以获取答案。 很抱歉、我们没有相关信息。

    此致、Eric