This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:GPMC 异步模式设置和保持时间

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615546/am4379-gpmc-asynchronous-mode-setup-and-hold-times

器件型号:AM4379

您好!

对于 GPMC 异步单次读取访问、数据表中似乎没有明确指定数据设置和数据保持时间。 下图取自异步读取访问的第9.1.5.1.4节 GPMC 配置、其中提到了这两项、但我想确保我正确解释了它们的要求。

保持时间

 根据 TRM 的第9.1.5.1.4节(第1208页)和一篇单独的 E2E 帖子、我的理解是隐式保持时间为1个 GPMC_FCLK 周期。 数据表中是否明确指定了该参数? 数据表中表5-42的 FI2 似乎表明、由于从输入数据到采集的最大延迟时间、4ns 是最短的保持时间?

"还必须有数据保持时间才能正确读取数据( 在读取数据时检查是否存在 oEN/CN 失效)。 这个数据保持时间为1个时钟周期(即、AccessTime + 1)。"

建立时间

同步模式概述了输入数据的设置和保持时间、但未针对异步模式指定此时间。 在异步模式下输入数据是否需要设置时间? 换句话说、  当数据被读取时(在开始周期时间的 RDACCESSTIME GPMC_FCLK 时钟周期之后)、GPMC_FCLK 时钟边沿是否有一个建立时间? 这是否不适用于异步模式并且将有效地为0ns?

"为了正确读取数据、GPMC 必须配置为满足存储器的数据设置时间要求;GPMC 模块在下一个上升沿捕获数据。 这是 GPMC 端的访问时间。"

此致、

标记-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM437x 数据表修订版 D 的第5.13.8.1.2节给出了 GPMC 异步模式时序。查看参数 FA4和 FA5 (以及图5-38下面的注释 B)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我对 FA5和 FA4的理解是、它们允许您分别控制/设置 FCLK 边沿、何时对数据进行采样以及何时将 OEN 从输入切换到输出。 FA4还指示 OEn 转换的-0.2ns 至+2ns 最小/最大差值。

    我仍然不清楚实际数据线相对于 FA5选择的时钟边沿的设置和保持要求。

    在上图中、我了解如何使用各种 GPMC_Config 寄存器设置 FA5和 FA4、但对于 GPMC_AD 数据线路本身的设置时间和保持时间、对于使用 FA5选择的时钟边沿成功读取有哪些要求? 将上面的图与我最初发布的图(TRM 的图9-46)进行比较、"建立时间"从1个 FCLK 周期变为图5-38中的0个 FCLK 周期。

    此致、

    标记-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建立时间、正如您所标记的、它将取决于外部器件-这将是从 OE 变为低电平到器件引脚上出现数据的时间。 计算 FA5时应考虑到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的回答。 我对这一议题的前后重复表示歉意。 我希望下面的内容将有助于澄清我的要求。

    从数据表中:

    对于上面讨论的"有效功能时钟边沿":

    • "有效功能时钟边沿"必须在 GPMC_AD 线路上的数据有效多长时间才能成功读取?
    • "有效的功能时钟边沿"之后、数据必须在 GPMC_AD 线路上保持有效多长时间才能成功读取?

    此致、

    标记-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    有关上述问题的任何更新?

    感谢你的帮助!

    此致、

    标记-