This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在为 QNX 平台寻找 Android Runtime L 或更高版本

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624390/looking-for-android-runtime-l-or-better-for-qnx-platform

大家好、

我正在处理一些基于 QNX 平台的项目。 (6.6、7.0)
目前我有 Android Runtime 4.2.2和4.3、但我正在寻找 Android Runtime L (5.0)或更高版本。
对我来说、最好的选择是.bar 文件、以便快速实施到我的当前配置。
过去的 QNX 工程师告诉我、TI 为此操作系统提供了 AR、并能够提供帮助。

我与 TI 支持人员交谈、他建议在这里制造威胁。